EN - Stories - Projects & Business - Industries - East Coast transport network - Header

Menținerea unei rețele de transport cruciale de pe Coasta de Est este pe drumul cel bun

Obiectivul nostru global unic a fost recunoscut într-un sistem de servicii "nemaivăzute până acum" furnizat pentru o autoritate de transporturi proeminentă din SUA. 

EN - Stories - Projects & Business - Industries - East Coast transport network - Left text citation

Sistemul actual este deja mai vechi de un secol, cu o mare parte a echipamentului datând de la începutul anilor 1900. 

EN - Stories - Projects & Business - Industries - East Coast transport network - Right text and image

Ne-am implicat pentru a contribui la consolidarea legăturii de tranzit primar între un important oraș al SUA și comunitățile sale urbane învecinate și căile ferate suburbane.

Cu toate acestea, sistemul de transport feroviar rapid de tip greu reprezintă o parte integrantă a sistemului de transport zonal, susținând aproape un sfert de milion de călători în fiecare săptămână.

Acest volum va crește cu siguranță datorită creșterii anticipate a dezvoltării regionale, comerciale și de afaceri. Pentru a ține pasul cu cererea, operatorul rețelei (împreună cu organizația sa mamă) ia măsuri pentru a-și revizui capabilitățile.

En - Stories - Projects & Business - Industries - East Coast transport network - Right text and image 2

Prysmian se mândrește că le poate susține în inițiativele lor ambițioase, oferind cabluri de înaltă calitate care vor duce aceste rețele în viitor.

En - Stories - Projects & Business - Industries - East Coast transport network - H3

 

Sprijin pe scară largă pentru revizuirea infrastructurii

 

Primul element al proiectului este o revizuire generală a infrastructurii, care va transforma rețeaua de Control Automat al Trenului (ATC) prin intermediul Controlului feroviar pe bază de comunicații (CBTC).

Cum funcționează această tehnologie? Computerele de bord specializate vor fi instalate pe multe dintre vehiculele feroviare pentru a comunica cu echipamentele de cale ferată. De asemenea, vor exista modernizări ale tehnologiei de semnalizare asociate cu buna funcționare a liniei de cale ferată.

Aceste actualizări vor:

  • reducerea intervalele de sosire a trenurilor
  • permite mai multor trenurilor să folosească aceleași linii
  • spori capacitatea generală a rețelei de a satisface cererea de vârf.

Proiectul va include de asemenea un sistem de supraveghere a trenurilor pentru a spori eficiența și a permite rețelei să localizeze fiecare tren de pe linie cu exactitate.

Se preconizează că numărul pasagerilor va crește cu 20%.

En - Stories - Projects & Business - Industries - East Coast transport network - H4

 

Tehnologie dură pentru o rețea "mai dură"

 

Uraganul Sandy a lovit Coasta de Est a Statelor Unite în 2013, inundând infrastructura feroviară cu apă poluată care conține elemente precum sare, uleiuri și substanțele chimice care pot eroda sistemele electrice de-a lungul timpului.

Pe lângă proiectul inițial de infrastructură, se depun eforturi pentru a consolida sistemele critice în zonele predispuse la inundații (de exemplu, semnalizarea și CBTC în tuneluri). Folosind experiența noastră în cablurile de bord, am furnizat cablajul de bord de cea mai bună calitate, semnalarea cu halogen fără fum (LSHF) și cablurile Digicode pentru interfața cu cele mai recente sisteme CBTC de ultima generație.

Cablurile noastre LSHF au fost complet hidroizolate  pentru a rezista expunerii la apă și presiunilor echivalente cu cele catalogate la cinci etaje de submersie.

EN - Stories - Projects & Business - Industries - East Coast transport network - H5

 

Un efort extraordinar furnizează cabluri fără întârzieri costisitoare

 

Fabrica noastră de la North Dighton din Massachusetts a armonizat un cablu de semnalizare tradițional pentru linia de cale ferată LSHF cu tehnologii de blocare a infiltrării apei la bord, a ratificat noul produs în termen de șase luni și l-a furnizat pentru instalare în tuneluri în același an.

 

Această abordare rapidă nu a fost niciodată dusă la capăt de nici o altă autoritate de tranzit din Statele Unite și reprezintă acoperirea globală și locală unică Grupului Prysmian.

 

Când am primit notificarea pentru a continua furnizarea cablurilor CBTC critice pentru siguranță, echipa noastră din Italia a redeschis fabrica noastră Merlino mai devreme care se afla în cadrul unei întreruperi de mentenanță preventivă pentru a grăbi furnizarea de cabluri. Pentru a asigura livrarea la timp, acestea au fost expediate prin intermediul transportului aerian în State, ajungând la timp pentru instalare.

Exact această dorință de a merge mai departe și mai departe pentru clienții noștri este lucrul care ne separă. Am ajutat operatorul de rețea să evite întârzierile costisitoare care ar fi afectat negativ mii de pasageri.

EN - Stories - Projects & Business - Industries - East Coast transport network - H6

Acceptăm provocarea

 

O provocare majoră de inginerie pusă în scena de proiect a fost o aripă aeriană a căii ferate, traversând un pod peste un râu important. Orice cablu folosit aici trebuie să fie sub tensiune extrem de ridicată și tras la peste 2500 de picioare de la țărm până la celălalt  țărm, încorporând mai multe subcabluri în pachetele de master.

Am fost singurii producători din America de Nord care au fost dispuși să furnizeze o soluție proiectată pentru a încorpora cabluri compozite de pod care utilizează cabluri de alimentare de medie tensiune, cabluri de semnal, cabluri Digicode și elemente din fibră optică. Am fost singurul producător care a fost dispus să supravegheze instalarea de cablu la acest pod. Am colaborat cu instalatorii, vizitând site-ul de mai multe ori și petrecând sute de ore proiectând și perfecționând abordarea pentru acest element critic al proiectului. Managerul de inginerie a participat personal la instalare prin intermediul unor vizite separate pentru a asigura succesul proiectului. Eșecul nu a fost o opțiune.

 

Soluția noastră rapidă, eficientă din punct de vedere al costurilor salvează ziua

 

Când tecile de pe cablurile Digicode furnizate de producătorul original al cablului au început să se desprindă fiind expuse la un nivel standard de stres mecanic, instalatorul ne-a cerut să găsim o soluție viabilă.

După ce deja efectuasem o investiție semnificativă în cablurile originale și producătorul nu a putut să înlocuiască cablurile, am înțeles că instalatorul avea nevoie de o soluție care să necesite cheltuieli minime. Prin urmare, am luat cablul oferit de concurenții noștri și am oferit propria noastră teacă pentru a oferi nivelurile de protecție necesare la cel mai mic cost.

RO - Produse și soluții - Industrii - View Product

Mai multe despre Industrii

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

RO - Revistă - Insight - Editorial Box 1 Col

COLONNA 2

RO - Revistă - Nexst - Editorial Box 1 Col

COLONNA 3

RO - Știri - Reviste - Text

Librarie media

Descarcă

De la rapoarte anuale corporative, până la materiale promoționale și clipuri video, un set complet de documente actualizate.

arrow-right arrow-right-strong Accesează librăria