EN - Stories - Operations - Guatapè - Header Guatapé

Gândim neconvențional: acționăm repid pentru o soluție eficientă

Prysmian reacționează rapid pentru a ajuta la rezolvarea unei situații de urgență la Centrala hidroelectrică Guatapé.

EN - Stories - Operations - Guatapè - Intro

Când dezastrul a lovit Centrala Guatapé, cel mai mare baraj hidroelectric din Columbia, gândirea rapidă și lucrul în echipă între Prysmian și partenerii noștri au ajutat la redresarea situației.

EN - Stories - Operations - Guatapè - Video Guatapè

EN - Stories - Operations - Guatapè - Prysmian Mexico suggested that EPM

Prysmian Mexic a împrumutat 30 km de cablu XLPE de 230 kV de 1200 mm² care fusese livrat anterior către CFE și nu era în prezent utilizat și trimis la EPM.

EN - Stories - Operations - Guatapé - Designed and built in the 1960s

Conceput și construit în anii 1960, Centrala Guatapé este deținută de clientul nostru Empresas Públicas de Medellín (EPM) și are o capacitate de generare de 560 MW, datorită a opt turbine Pelton, care livrează câte 70 MW fiecare. Este un avantaj semnificativ în instalațiile de producere a energiei din Columbia.

Izbucnește un incendiu la centrală  

A fost declarată o stare de urgență la centrală în februarie 2016, când eșecurile tehnice au provocat incendii prin intermediul centralei electrice (situată la 400 metri subteran), cauzând daune critice celor patru circuite cu cabluri de alimentare cu ulei care transmit puterea generată de instalație către lumea exterioară.

EN - Stories - Operations - Guatapè - We understood the severity of situation

Am înțeles gravitatea situației și am fost la dispoziția EPM pentru a putea rezolva problema cât mai repede și mai eficient posibil.

Acționăm rapid pentru a minimiza impactu

A face rost în grabă a unui cablu de 230 kV cât pentru patru circuite nu este o sarcină simplă, dar mulțumită listei noastre extinse de clienți, am identificat rapid compania de utilități mexicană de stat, CFE.

Din generozitate, CFE a fost de acord aducând astfel mai aproape posibilitatea unei soluționări rapide a crizei.

Cablurile de înlocuire au fost comandate imediat pentru a se asigura că CFE nu va fi afectată în mod negativ de împrumut și că operațiunile lor ar putea continua, după cum era planificat.

EN - Stories - Operations - Guatapè - An epic journey from source to installation

O călătorie legendară, de la sursă la instalare

În aceste condiții, rutele tradiționale de transport maritim ar fi fost prea lente. EPM a decis să gândească neconvențional. Cablurile și toate accesoriile și uneltele necesare au fost încărcate la bordul a două avioane Antonov 124-100 ucrainene construite în Rusia. S-au făcut opt călătorii dus-întors pentru ca totul să ajungă în siguranță la aeroportul José María Córdova din Columbia, pregătit pentru transportul spre Guatapé. 

EN - Stories - Operations - Guatapè - Video - Guatape hydroelectric plant repair progresses

EN - Stories - Operations - Guatapè - Delivering results, ahead of schedule

Oferirm de rezultate, înainte de termen

Alături de 100 de angajați ai EPM, o echipă de 15 specialiști Prysmian a lucrat neobosit și proiectul a fost finalizat cu o lună înainte de termenul stabilit în iunie 2016. O realizare cu adevărat remarcabilă.

EN - Stories - Operations - Guatapè - Quote - Jaouad Ben-Hamman

”Pentru Prysmian a fost o mare onoare să joace un rol-cheie într-un proiect de o asemenea amploare, bazându-se pe fraternitatea a două țări și ajutând la întărirea relațiilor de prietenie dintre Mexic și Columbia.” 

Jaouad Ben-Hamman

CCO Prysmian Mexico

EN - Stories - Operations - Guatapè - Project facts

 

/ Numerele proiectului:

 

  • 57 bobine de cabluri de alimentare de 230 kV, cu un total de 30 km, au fost găsite în timp record

  • Două aeronave aduse pentru a asigura cea mai rapidă livrare posibilă

  • Proiectul a fost terminat cu o lună înainte de program

  • Guvernul columbian a fost prezent pentru a asista la reluarea operațiunilor la fabrică

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

RO - Revistă - Insight - Editorial Box 1 Col

COLONNA 2

RO - Revistă - Nexst - Editorial Box 1 Col

COLONNA 3

RO - Știri - Reviste - Text

Librarie media

Descarcă

De la rapoarte anuale corporative, până la materiale promoționale și clipuri video, un set complet de documente actualizate.

arrow-right arrow-right-strong Accesează librăria