EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Header

Viitorul este mai aproape decât crezi

Lumea de mâine, conectată prin cabluri super-fibre și de înaltă tehnologie, începe astăzi, la Milano.

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Interview with Marcelo Andrade, Head of R&D Prysmian

Interviu cu Marcelo Andrade, SVP Cercetare și Dezvoltare

(Adaptat dintr-un interviu original cu Fabio Sottocornola pentru Corriere Innovazione)

În viitor, lumile îndepărtate se vor apropia, îmbinate de tuburi enorme, cabluri optice și de cupru și sisteme de conectare atât de extinse încât ajung chiar în interiorul locuințelor noastre.

Autovehiculele de mâine vor fi echipate cu fibră optică la bord, mult mai ușoară decât sistemele electrice tradiționale. Cablurile submarine care transportă energie de pe un continent în altul vor fi mai puternice și vor funcționa mai bine. Platformele offshore pentru extracția gazelor și a petrolului vor dispărea, înlocuite de fabrici de submarine mai sigure, controlate de lucrători de la distanță.

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Thanks in no small part to Prysmian

Multumită Prysmian, aceste scenarii viitoare ar putea fi mai aproape de a deveni o realitate decât oamenii își dau seama. Astăzi, compania (fostă parte a Grupului Pirelli) are aproape 100 de uzine de producție la nivel mondial. Dar inima capacităților sale de cercetare și dezvoltare rămâne în Biccoca, Milano. Acest fost cartier industrial care a fost transformat într-un complex de tehnologie și servicii care include acum o universitate.

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Marcelo De Araujo Andrade

Marcelo De Araujo Andrade, un inovator și un visător care totuși rămâne bine ancorat în lumea afacerilor, continuă Andrade: "Ascultăm cererea clienților noștri și încercăm să le satisfacem nevoile." Dezvoltarea acestei tehnologii poate fi foarte problematică. Legile naturii trebuie să fie luate în considerare și diferitele reglementări din industrie se pot dovedi limitative. Conectarea unor continente precum Europa și Africa cu noi cabluri submarine de înaltă tensiune sau transferul unor cantități enorme de date pentru telecomunicații reprezintă doar câteva dintre provocările cu care se confruntă companiile. Din punct de vedere geografic, marile spații marine care pot ajunge până la 3000 de metri în adâncime sunt, în prezent, prea multe pentru ca proiectele de cablu existente să poată fi duse la bun sfârșit (1600 de metri este adâncimea maximă posibilă în acest moment). 

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - But the leading world energy players are determined to tackle those depths

 

Dar liderii mondiali în domeniul energiei sunt hotărâți să facă față acestor adâncimi. Ei ne întreabă: "Aveți tehnologia pentru a face un astfel de cablu?" Este o provocare. Sistemul trebuie proiectat, un produs mai performant trebuie fabricat (poate fără oțel și folosind materiale compozite), altfel nu este posibil din punct de vedere tehnic să poată fi așezat pe fundul mării, unde trebuie să funcționeze cel puțin 40 de ani. Din fericire, "o astfel de provocare ne face plăcere", comentează Andrade.  

Un alt scenariu viitor include producătorii de automobile care construiesc vehicule electrice care au nevoie de mașini mai ușoare pentru a putea include baterii mai grele. "Ne gândim cum să trecem mai multă putere prin fibre pentru alimentarea circuitelor electrice, înlocuind astfel cablurile de cupru sau aluminiu cu fibră optică, care în prezent este capabilă doar să pornească sau să oprească farurile, dar nu poate suporta sursa de alimentare necesară, spune Andrade.

Materialele noi prezintă o altă provocare, începând cu grafenul utilizat în anumiți compuși. Cum poate fi folosit? "Încă nu știm cu exactitate, studiem această posibilitate. Pare interesant pe post de barieră împotriva infiltrării lichidelor la interiorul cablurilor, dar trebuie să înțelegem cât costă și cât de mult să introducem în compuși. "Există de asemenea curentul pe bază de etanol utilizat pentru a asigura produse eco-durabile. Sau nanotuburi de carbon, un fel de fire filate care sunt un conductor eficient și cântăresc de cinci ori mai puțin decât cuprul, cu avantajul suplimentar de a avea performanțe electrice și chimice mai mari. Flexibile și ușoare, sunt ideale pentru aplicații precum lifturi, aviație și chiar în casele noastre. "Începem să studiem aceste materiale noi", povestește inginerul. Inclusiv unul pe care îl numește în glumă "the chilli pepper" - un nucleu cu adevărat inovator care va fi adăugat la baza de polipropilenă folosită de obicei.

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Research processes for the ideal product are carried out in the heart of Prysmian’s Milanese laboratories

 

Procesele de cercetare pentru produsul ideal sunt efectuate în inima laboratoarelor milaneze ale Prysmian. Totul, de la soluția chimică, la culoarea și prototipul cauciucului, vor fi produse înainte de a fi supuse unui număr impresionant de "torturi" - un ciclu termic care simulează îmbătrânirea și testează rezistența la foc și atacurile chimice, tensiune, coroziune și impact.

Apoi vine o nouă rundă de teste aparent nesfârșite: un microscop electronic de scanare de nouă generație permite afișarea compoziției moleculare a materialelor și analizarea acesteia în timp ce clădirile electrice de testare sunt dominate de turnuri enorme care produc curent cu până la 2,4 milioane de volți. Este nevoie de mai mult de un an pentru a trece de la o comandă la un produs certificat.

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Here we are also developing products

“Aici dezvoltăm produse care utilizează materiale și tehnologii care nu au încă o piață, dar pentru care credem că va exista o piață în cinci sau zece ani.”

 

Array

Marcelo Andrade

SVP Cercetare & Dezvoltare

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Then come another round of seemingly endless tests

 

Și să nu uităm fibrele optice, pentru care Prysmian este unul dintre producătorii de top, producând în jur de 30 de milioane de kilometri anual în întreaga lume. "Lucrăm să reducem dimensiunea și să extindem densitatea fibrei pe milimetru pătrat", explică Andrade, care prevede scenarii cu un potențial enorm pentru transmisiile TLC prin fibră optică.

În ziua de astăzi, provocarea cea mai interesantă pentru acest inginer cu o pasiune pentru mare se referă la platformele de foraj marin, unde oamenii își riscă viața zilnic. "Există designeri și oameni de știință care sunt convinși că lumea petrolului și gazului trebuie să meargă în jos. În fabricile submarine - instalații la fel de mari ca stadionul San Siro din Milano, aflate complet sub apă. Controlul uman va avea loc pe continent, poate la o distanță de 300 de kilometri. Va fi necesară o rețea de cablu pentru a gestiona aceste structuri. Nu avem nicio idee despre costuri, dar compania noastră va urmări și va ajuta la modelarea acestor tendințe.”

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Who is Marcelo Andrade

Cine este Marcelo Andrade?

Un absolvent de inginerie mecanică din Brazilia, Marcelo de Araujo Andrade și-a urmat întreaga carieră la Prysmian.

Din 2012 conduce divizia de cercetare și dezvoltare care numără în prezent 550 de persoane. 

EN - Stories - Innovation - The future is closer than you think - Key Facts

/ Date cheie

30 milioane de kilometrii | Fibra optică produsă anual de Prysmian.
Praful de ardei iute | Un nucleu cu adevărat inovator, care va fi adăugat la bazele obișnuite de cablu din polipropilenă.
Foraje subacvatice | Exploatarea la adâncime a petrolului și a gazelor va fi controlată de la distanță în viitor.

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer

EN - Stories - Magazine

COLONNA 1

RO - Revistă - Insight - Editorial Box 1 Col

COLONNA 2

RO - Revistă - Nexst - Editorial Box 1 Col

COLONNA 3

RO - Știri - Reviste - Text

Librarie media

Descarcă

De la rapoarte anuale corporative, până la materiale promoționale și clipuri video, un set complet de documente actualizate.

arrow-right arrow-right-strong Accesează librăria